This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关以太网 TRANSFORMERCHOKE 替换兼容性的咨询

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666810/dp83869hm-inquiry-regarding-ethernet-transformerchoke-replacement-compatibility

器件型号: DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869、 DP83869EVM

我目前正在使用 HM5149NL(脉冲)元件作为 DP83869HMRGZT 产品的以太网变压器商用元件、但我计划切换到 ALT4532V-201-T001 (TDK) 元件。 TI 数据表建议使用 350uH 的电感、但我想知道是否可以改用 200uH TDK 元件。 (假设满足 TI 数据表中磁性电气规格表中除电感之外的所有规格。)

 

image.png

 

如果无法使用它、是否有任何可以处理 200uH 的以太网物理收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍贤。

    变压器的 350uH 开路电感要求是 IEEE802.3 以太网标准的一部分。 因此、只有具有该电感的元件才应与标准以太网 PHY 配合使用。

    另一种实现方案是使用无变压器设计、此处对此进行了详细介绍:

     【常见问题解答】TI 以太网 PHY 电容耦合(无变压器操作) 

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。

    我已将您的共享信息考虑在内。

    作为后续调查、我想更改变压器以减小 PCB 尺寸。 是否可以使用连接的组件 (200UH) 验证以太网?

    如有必要、我还可以通过 TI 韩国提供样片。

    如果您提供您的电子邮件地址、我也会与您共享数据表。

    谢谢你。

    ...

    ...

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍贤、

    由于此元件不遵循我们器件的数据表指南、因此需要使用 200uH 变压器重新验证 PHY。 这将是一个非常耗时的过程。  如果您希望使用 DP83869 评估此变压器、更高效的下一步是购买 DP83869EVM、并将板载变压器替换为所需的变压器。 使用此板、您可以执行系统所需的必要评估。

    此致、

    GREG