This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:最小输入数据速率

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668377/lmh0303-minimum-input-data-rate

器件型号: LMH0303

大家好、我使用的是 LMH0303、无法从数据表中获取最小输入数据速率。

我指定了最大值、但没有最小值。 我们将驱动程序的接口需要 160Mbps。

该器件可以正常工作吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请让我检查一下这个问题、然后返回给您。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LMH0303 是电缆驱动器、因此它可以支持任意较低的速率。

    但是 LMH0303 对 ST259、ST424 和 ST292 具有特定的上升/下降时间要求、如下所示。

    数据速率为 160Mbps 时、上升/下降时间可能超出规格、并且可能需要外部负载电容来减慢边缘速度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,谢谢你的答复。 是的、这是合理的、如果需要、添加盖子不是问题。