This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:产品生命周期确认申请

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668644/tca6416a-request-for-product-lifecycle-confirmation

器件型号: TCA6416A

您好、欢迎来到爱威系统技术股份有限公司

我们正在评估以下用于我们某种医疗产品的 Texas Instruments 元件。

器件型号:

  • TCA6416APWR
  • TXS0102DCUR
  • TXS0108EPWR
  • TXS0104EPWR
  • TXU0304PWR
  • TXU0202DCUR
  • SN74AVC1T45DCKR

您能否确认这些部件目前是否处于激活状态、并预计在未来两年内仍可供供应?

此外、请告知我们是否有任何计划的停产 (EOL) 通知、产品变更通知 (PCN) 或与这些器件相关的任何其他生命周期变更。

如果任何组件预计会过时或停产、请推荐具有等效电气和机械规格的合适替换部件。

感谢您的支持。 我们期待您的答复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:

    我可以支持 TCA6416APWR。 该器件在行业中得到广泛使用。 此器件没有 EOL 计划或 PCN。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    对于 SN74AVC1T45DCKR、TXU0304PWR 和 TXU0202DCUR、没有计划的 EOL 通知或 PCN。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vaishnavi、

    目前没有针对 TXS0102DCUR、TXS0108EPWR 和 TXS0104EPWR 的 EOL/PCN 计划。

    此致、

    插孔