This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM 电源序列

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668335/dp83869evm-dp83869evm-power-sequence

器件型号: DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869、

您好:

DP83869 数据表对上电序列有一个要求:

image.png

DP83869EVM 似乎没有尊重最长 50ms T2 时间的机制。
不尊重这一点会有什么影响?
确保复位引脚保持低电平释放此约束?
感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    EVM 将同时为所有电源轨供电。 当您同时为所有电源供电时、没有时序要求:

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回答。
    因此、由于 T2 没有最小值、我想它可以在 VDDA2P5 和 VDD1P1 之前到达? (T2 负值)。
    您确认了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    是的、正确。 根据数据表、T2 没有最小值、这意味着它可以为负。

    此致、

    Shane