Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN4550
您好、
我们的终端客户反馈有 4 个(共 100 个)TCAN4550 出现故障、他们需要知道结果;
下面是我们的原理图和阻抗测试表、请告知我们的设计是否存在任何错误、
或者、如果我们需要为此设计添加一些 ESD 保护电路、谢谢。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhang、
我看到电路中有两个不同的 GND 网、其中保护二极管、滤波电容器和终端电阻连接到 GND_CAN、电路的其余部分连接到另一个 GND。
流经 CMC 的电流突然变化会导致大电压尖峰、这些尖峰可能超过 CANH 和 CANL 引脚的绝对最大电压电平、例如在短路或向总线施加一定的失调电压期间。
请注意、CANH 和 CANL 引脚以收发器的 GND 引脚为基准、如果 GND 和 GND_CAN 网络不同、则这两个 GND 网络之间可能存在一定的电流和电压差、从而可能导致器件损坏。
当发现此故障时、他们是否正在运行某种形式的鉴定测试? 如果是、测试条件是什么、他们的测试中是否有任何示波器图?
他们能否使用直接短接的两个 GND 网进行测试、看看它们是否存在任何类似的故障?
此致、
Jonathan