Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A
部件号: TCA6408A
尊敬的团队:
当客户进行 ESD 测试时、引脚 5 和 6 上的信号从高电平变为低电平、从而变得无法控制。 只有在电源关闭并重新启动后、它才会恢复正常。 此时、其他 I/O 引脚正常工作。
您能帮我们检查一下吗?
客户原理图

测试方法

(空气放电直接对 LCD 屏幕施加+/–15kV 静电、10mm~20mm
接触放电向 UPS 的 USB 端口施加+/–8kV 静电、
UPS 外壳由塑料制成、而 USB 端口由金属和接地构成)
客户还有以下问题:
•为什么只有引脚 5 和 6 无法控制、而不是整个扩展 I/O 引脚发生故障?
•尽管其他引脚目前正常工作、但其他测试条件下的干扰是否也可能导致异常?
•可以采取哪些对策来解决这种干扰引起的异常?
BRS、
Francis