This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:数据表中未列出规格

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667417/am26lv31-specifications-not-listed-in-data-sheet

器件型号: AM26LV31
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32

是否有任何数据记录了 AM26LV31/32 器件的内部阻抗、这种情况是否通过通信、温度和持续使用后的时间变化而变化? 此外、元件二极管/晶体管 布置/连接是否有内部框图?  

 

提前入住!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    数据表值基本上是静态测量值。  

    AM26LV32 器件的输入电阻的规格为 12k Ω(典型值)。  

    我们没有参数随时间变化的数据。 目前、我们没有提供器件的内部图。  

    - Bobby