This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:与 TUSB564 EQ 设置相关

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667474/tusb564-regarding-the-tusb564-eq-settings

器件型号: TUSB564

尊敬的 AE:

    USB 测试期间遇到问题。 在测试 USB 3 时、EQ 眼图不够宽。

    请查找随附的测试报告。 您能否建议您对 EQ 设置有何建议?

image.png

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    我们可以调整 EQ 设置以获得更好的结果。  

    您能否确认这是一个准确的系统方框图?

    在这种情况下、客户是否可以尝试调整 SSEQ 的值? 当前设置 SSEQ 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

       是的、此产品用于监控应用。    

        目前、SSEQ 和 CEQ 设置均配置为均衡设置 3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    客户是否尝试增加 SSEQ 值? 他们可以尝试设置 4-8 吗?