请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB941AS-Q1
您好 TI 支持部门、
关于 DS90UB941:
我们的电源为 1.8V 和 1.1V。我们计划首先为 1.1V 电源轨上电、然后是 1.8V 电源轨、两个电源序列之间有 1ms 的延迟。
您能否确认此上电序列是否可接受?
此外、是否允许延迟将 PDB 引脚置为有效以与此电源时序保持一致?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DS90UB941AS-Q1
您好 Fei、
您描述的序列违反了数据表中指定的 941AS 电源时序、因此这是不可接受的。
941 器件总共应有三个电源:
对于这三个电源、上电序列应遵循下图:

上图中的时间变量值可在数据表的表 10-1 中找到。 此外、PDB 应在所有三个电源都为高电平后置为有效、但这三个电源都为高电平后的任何时候都可以置为有效。
BR、
Cameron