This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:PCF8574 P 端口瞬态上拉电流非常高

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666687/pcf8574-pcf8574-very-high-p-port-transient-pullup-current

部件号: PCF8574

您好:

VCC = 5.1V
I2C 频率= 5kHz

我们使用 PCF8574DWR 的 P 端口作为输入、其中 3 个端口在我们首次将端口写入高电平时被拉低、如数据表所述:“ I/O 用作输入之前应处于高电平“。  

在确认向所有端口写入高电平期间、我们过去测量的是每个 P 端口拉至低电平(P 端口瞬态上拉电流)时消耗的大约 4mA。  

多个 PCF8574DWR 样品、批次标记为“5BA2VKT“最近测试、每个 P 端口拉低时的抽取量超过 60mA。 这会使我们的电源过载、从而导致 Vcc 下降并导致功能问题。 批次标记为“58AE4ET“的样本显示历史行为。  

数据表仅指定了 Vcc 2.5V 时–1mA 的典型 P 端口瞬态上拉电流。  

观察到的 P 端口瞬态电流增加是 PCN20240930002.1 造成的、还是我们更有可能处理一批有缺陷/损坏的组件? 我们需要根据 PCN20240930002.1 确定我们的设计是否需要改进。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathias:

    我们仍在研究这一点、不久将采取后续行动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathias:  

    您是否有展示器件使用方法的原理图?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的回复、很抱歉我无法分享原理图。 可以说、数十年来、我们一直在设计中使用此器件、没有出现任何问题。  

    P 端口都具有 47k 上拉至 Vcc、并可由集电极 开路器件或 N-MOS 漏极开路下拉、这些器件位于 PCF8574 单独的电源上。 在 PCF8574 ACK 期间、瞬态电流持续 1 SCL 高电平、与被拉低的 P 端口数量成正比。 5.1V PCF8574 电源的电流限制为 10mA、旁路电容器提供其余瞬态电流。 旁路电容器上曾出现最坏情况下由瞬态电流引起的 0.5V 压降。 现在、随着电流增加 15 倍、 需要更大的电源电流或电容、以在瞬态期间保持 PCF8574 通电。 但是、我们担心超出绝对最大电流额定值、因此没有计划适应器件的这种行为。   

    此致、

    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathias:

    这看起来与 PCN 相关。 该器件经历了工艺变更、因此我认为这可能会对所见的瞬态电流产生影响。  

    是否可以使您的系统适应 PCN 器件?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。 我担心这会超过器件的绝对最大额定值:“持续输出高电流最大–4mA “和“通过 Vcc +100mA 的持续电流“(如果仅适用于 100µs(半个时钟周期)。 “你说什么?  

    如果我们现在打算从外部限制瞬态电流、那么我们无法对系统进行 PCN 器件调整。 我们还有其他几个用例、需要太多资源才能更新。   

    您能否确认 PCN 器件的典型瞬态电流? 数据表仍然指出–1mA 在 Vcc=2.5V 时为 15 到 30 倍、但现在似乎更高。  

    此致、

    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathias:

    如何在 ACK 位上测量瞬态电流? 您是否有显示电流波形的示波器捕获? 这些信息可能有助于我们的设计团队分析情况。  

    此致、

    Tyler