This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS5200:TVS5200 文件夹中的不同数据表 (TVS4000)

Guru**** 3006640 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS5200, TVS4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666403/tvs5200-different-datasheet-tvs4000-in-the-tvs5200-folder

部件号: TVS5200
主题中讨论的其他器件: TVS4000

尊敬的 Specislists:

TVS5200 的产品文件夹中有不同的数据表 (TVS4000)。

您能发送一个数据表并设置 TVS5200 数据表吗?

www.ti.com/.../tvs5200

我将与客户分享、请您尽快处理好。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我在 TVS5200 产品页面中没有看到其他数据表、您能再次查看吗? 链接

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    ...

    以下是我的验证结果:

    在 TVS5200 产品文件夹中、点击“TVS5200 52V 平缓钳位浪涌保护器件“数据表的链接、然后 PDF 会打开 TVS4000 的数据表。

    TVS5200 数据表仅在查看 HTML 版本时显示。

    您能否检查一下是否得到了相同的结果?

    如果出现 TVS4000 数据表、请更正该问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的评论是指这个特定的屏幕。
    只是为了澄清。

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我仍然看不到这种情况发生。 您能否清除您的历史记录和缓存? 这有时可能是问题所在。 如果没有、请告诉我、我将与您分享 DS。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我在产品文件夹中附加了 URL、能否确认?

    TVS5200 52V 平缓钳位浪涌保护器件数据表

    TVS5200 52V 平缓钳位浪涌保护器件数据表

    PDF

    https://www.ti.com/lit/gpn/tvs5200

    HTML

    https://www.ti.com/document-viewer/tvs5200/datasheet

    我之前提到过、只有 HTML 版本可以查看 TVS5200 数据表。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我打开了您共享的所有链接、我没有看到 TVS4000 DS。 您位于何处? 可能您看到的版本不同。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    今天、我通过下面 TVS5200 产品文件夹的 URL 确认、情况仍然不变。  

    只有 HTML 版本才能获取 TVS5200 数据表。

    https://www.ti.com/product/TVS5200?keyMatch=TVS5200&tisearch=universal_search&usecase=GPN

    您能否确认并解决问题?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我已提交此问题的修复请求。 从手机打开时似乎出现了问题。

    找到一个解决方案后、我会告诉您。

    此致、

    Byran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您能检查一下能否看到 DS Now 吗? 我得到了团队的确认,它得到了修复。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我确认可以在产品文件夹中获得 TVS5200 数据表。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi。