This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:散热焊盘连接

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1669519/tvs3300-thermal-pad-connection

器件型号: TVS3300
主题: LMR51450 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持工程师:

我想背对背连接两个 TVS3300 以制作双向 TVS。 我的问题是:  

  1.  我是否可以将散热焊盘保持悬空状态?
  2. 我不能将两个散热焊盘连接在一起吗? 参见附件中的图示
  3. 如果我还想将铁氧体磁珠连接到直流线路、我是将铁氧体磁珠放置在 TVS 之前还是之后? 参见附件中的图示

请注意、 图中的 V_OUT 对应于降压转换器 LMR51450 的输入端。

感谢你的帮助。

此致、

Kua Cha.

TVS3300.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kua:

    请在 FB 之前使用 TVS 二极管。 FB 有时会升高线路中的电压、并可能损坏二极管。 从电气角度看、将 pad7 悬空不会出现任何问题、但将其连接有助于散发瞬态热量。 我没有看到连接 GND 引脚的问题。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、
    我不确定我的回复电子邮件是否成功。

    以下答案是否意味着我将两个散热焊盘连接在一起并使它们保持悬空?

    感谢你的帮助。
    此致、
    KUA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kua:

    为什么要连接散热焊盘然后使其悬空?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我想我有点困惑。 请查看我的图表并向我提供反馈、无论我的判断是否正确。  请注意、我尝试使用两个 TVS3300(单向)来制作单个双向 TVS。  我的问题是、我是否可以将第一个 TVS3300 二极管的散热焊盘连接到第二个 TVS3300 二极管的散热焊盘、然后不要将其接地?

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    KUA.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kua:

    请按照下面介绍此 链接的应用手册进行操作。 是的、如果不将散热垫接地、您将不会看到任何电气问题。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我有应用手册。 我要求澄清的原因是、应用手册仅显示 WCSP (BGA) 版本;该版本没有散热焊盘。 我的问题与散热焊盘有关。 散热焊盘是否 在内部连接到 GND 引脚(引脚 1、2、3)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kua:

    散热焊盘未在内部连接到 GND 引脚。 这有什么用吗?

    此致、

    Bryan