This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Vref_A 和 Vref_B 关于 LSF0108

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668867/lsf0108-vref_a-and-vref_b-about-lsf0108

部件号: LSF0108

下图展示了使用单电源的实际应用场景:

VCCB 连接到 5V、R1 和 R2 的电阻值分别为 1MΩ Ω 和 555KΩ Ω。

当我们实际测量 Vref_A 和 Vref_B 处的电压时、读数为 3.06V 和 4.1V。 不过、根据理论分析、这两个节点的预期电压应为 3.3V 和 5V。

您能否解释一下理论分析与实际Picture.JPG测量之间可能存在差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    数据表的第 9.2.3 节提供了一个公式、可帮助求解 R1/ R2 值、以满足所需的特定偏置要求。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    我为 R1 选择 1M、

    并为 R2 选择了 555k、

    我想满足公式。

    但我测得 Vref_A 为 3.06V 且 Vref_B 为 4.1V、  

    我认为 Vref_A 应该为 3.3V 、Vref_B 应该为 5V、n`t Ω 它吗?

    此致

    Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您能否提供实施方案的原理图以供进一步审查?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常工作期间、电流流入 Vref_B 并从 Vref_A 流出 (这是关于电路中的 2.3µA。) 因此、Vref_A 处的分压器应使用更强的电阻、以避免该电流影响电压。

    R1 和 R2 似乎已交换。

    尝试 R1 = 560Ω、R2 = 1kΩ。

    (由于 200kΩ 电阻器上的压降、Vref_B 处的电压将小于 5V。)