This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542 上用于确定 AP 侧 EQ 设置的指南

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667777/tusb542-guidelines-for-determining-ap-side-eq-settings-on-tusb542

部件号: TUSB542

我有关于 TUSB542 AP 侧的 EQ 设置的问题。
 
对于连接器侧、我们可以通过合规性测试和信号质量测量来确定最佳 EQ 设置。 然而、对于 AP 侧 (SoC 至 TUSB542)、由于最终系统中的 SoC 可能无法提供合规性测试图形、因此通常很难执行详细的信号完整性评估。
 
TI 是否有关于选择 AP 侧 EQ 设置的任何指南、建议或评估数据?
 
例如:
 
-基于 PCB 布线长度的建议 EQ 设置
-基于通道插入损耗的建议 EQ 设置
-来自 TI 参考设计或评估板的结果
-默认设置(CTL0/CTL1 悬空)的通道条件
 
请提供任何指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 TUSB542 作为参考设计: https://www.ti.com/tool/TUSB542EVM

    请记住、TUSB542 将能够补偿绿色区域、但红色区域需要由 USB 主机/器件进行补偿。  

    可以使用 TX 眼图的电气结果来调整上游连接。

    下游连接更加困难、因为需要使用 RX jtol 测试进行调整。  

    FR4 PCB 的一条良好经验法则是 0.2dB/in/GHz。 在 5Gbps 信号下、基频为 2.5GHz。 这意味着 PCB 布线的损耗为每英寸–5dB。 过孔和连接器每个会增加大约 0.5dB。  

    插入损耗来计算插入损耗。 可以调整 TUSB542 均衡来补偿此损耗。 请记住、信号可能会过度补偿、因此最大化 EQ 并不是最佳选择。  

    默认设置(CTL0/CTL1 悬空)假设的通道条件

    默认配置基于启动时采样的配置引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    一般而言、在哪种通道插入损耗(2.5GHz 时)下、通常会从默认配置开始增加 EQ 设置?

    我知道确切的值取决于系统和 PHY 特性、但根据 TI 的经验、如果有任何经验法则、我将不胜感激。

    注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 SNFG1 和 CNFG2 的默认状态为 FF、则设置将如下:

    对于源应用、信号路径如下:

    USB 主机----- (前置通道)-->转接驱动器----- (后置通道)-- >连接器

    前置通道补偿将为 0dB、后置通道补偿将为 6dB。

    通常、最好将转接驱动器放置在靠近连接器的位置、这样就不会出现未补偿损耗。 这意味着前置通道损耗>后置通道损耗。

    对于每 4 到 6 英寸布线、均衡需要提升 3dB。

    您设计的电路板尺寸是多少?

    预期的前置通道和后置通道损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的解释。

    估算的前置通道长度 (USB 主机到 TUSB542) 约为 4 英寸、后置通道长度(到连接器的 TUSB542)约为 1 英寸。

    根据您的指导原则、每 4 到 6 英寸布线长度、EQ 应增加约 3dB、我们的理解是、默认 EQ 设置对于此设计应该足够、并且不需要额外的 AP 侧 EQ 调整。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这只是一个估计、实际损耗可能更高或更低。 对于 4 英寸前置通道和 1 英寸后置通道、我将使用以下设置进行测试、但可能需要额外的调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我明白了。

    此致。