This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:SDI 输入引脚的端接电阻器配置

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1669585/lmh0303-the-termination-resistor-configuration-for-the-sdi-input-pin

器件型号: LMH0303

我想问一下 LMH0303 SDI 输入引脚的端接电阻器配置。  

在数据表中、配置使用两个 49.9 Ω 电阻器和一个 0.1uF 电容器。  

image.png

另一方面、评估板 (SD303EVK) 使用单个 100 欧姆电阻器。

image.png

 

请您告知我们在设计中应该使用哪种配置?
(“可接受“/“建议使用数据表配置“/“建议使用评估板配置“)

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    两者都可以接受。 数据表中的图显示了分裂终端和一个从中心抽头到接地的电容器。 该电容器可以滤除共模噪声并有助于降低传输线路偏斜。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    谢谢你。 我真的很感激。

    谢谢

    Yu