This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:寄存器复位

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1670093/tida-050047-registers-reset

器件型号: TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: TPS25751

您好:

采用 3S 配置、仅受电模式与 TIDA-050047 搭配使用。

每次插入或拔下壁式适配器后、我都会注意到 TPS25751D 的寄存器会复位。

这是正常行为吗?

有没有办法解决?

 

此致、

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:  

    当器件下电上电时、TPS25751 寄存器将复位。 TPS25751 可由 VBUS(即壁式适配器)或 VIN3V3 供电(请参阅以下数据表的说明)。  

    在该参考设计中、VIN3V3 由电池充电器上的 SYS 电源轨生成。  

    此致、  

    Aya Khedr