Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF
器件型号: DP83822HF
您好、
在我的应用中、我需要恢复以太网时钟并使用 PLL 生成音频时钟。
线路速率为 10M(不是 100 NOR 1G)
我使用的开关仅具有 RMII/RGMII
这意味着 我正在考虑使用的 DP83822HF PHY 必须在 RGMII 模式下工作(不存在 MII)。 RMII 不提供 RX_clk)
在数据表中、它写入 RX_CLK 引脚上、如下所示:
“RGMII 接收时钟:RGMII 接收时钟提供 100Mbps 速度的 25MHz 参考时钟、以及 10Mbps 速度的 2.5MHz 参考时钟、该时钟源自接收数据流。“
因此、我想将 2.5M 馈送到 PLL 电路、以产生 24.576MZ
很明显、当 链路中断(即未连接以太网)时、RCx_CLK 不会产生时钟、我可以对此进行补偿。(通过切换 PLL 电路的输入)但是我无法对非连续时钟的斜接时钟进行补偿。
我希望您确认和验证的是、RX_clk 是否会在链路建立时持续输出时钟、尤其是在没有数据包交换 或流量速率非常低且 PHY RX_CLK 应依赖于 PHY 交换的同步脉冲的情况下。
谢谢、
Avner