This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:U-Boot 中的 USB OTG 热插拔检测失败

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1670111/am62l-usb-otg-hotplug-detection-failure-in-u-boot

器件型号: AM62L

尊敬的 TI 团队:

 
在 U-Boot 中的第一次连接期间、USB OTG 检测正常工作。 但是、在拔下并重新连接 USB 电缆(热插拔)后、不再检测到器件、并且 ums 命令会失败。

观察到的行为:
第二次尝试有时会失败、并显示以下错误:

u-Boot > ums 0
MMC 0 UMS:LUN 0、dev MMC 0、hwpart 0
、扇区 0x0、count 0xe90e80 generic_phy_get_bulk


:no phys property dwc3-generic-peripheral usb@31000000:无法启用 ep0out 启动:–110 g_dnl_register 失败:–110


如何解决此问题?


此致、
Janani

 

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我不在办公室,将在两个星期后回来. 请期待响应延迟。