This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:RGMII 接口到 MDI 接口转换 1Gbps 带宽不起作用

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1669948/dp83869evm-rgmii-interface-to-mdi-interface-conversion-1gbps-bandwidth-not-working

器件型号: DP83869EVM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

接线连接说明:

 

image.png

 

image.png

 

 

目标: RGMII 接口到 MDI 接口转换  

我们正在尝试以 1Gbps 带宽验证到 MDI 接口(RJ45 连接)的 RGMII 接口。

工作原理 (10Mbps)

以 10Mbps 的速率确认双向 ping(通过 ethtool -s eif1 速度 10 双工半自动协商关闭强制执行)
经 Iperf 吞吐量验证、速率为 10Mbps
TX 和 RX 帧都递增(TX_GOOD_FRAMES 和 RX_GOOD_FRAMES 均为非零)
在 MDIO 地址 3 处正确检测到 PHY (phy_id = 0x2000c3d8)
链路接通(带摆动)确认接线方向正确

哪些功能不起作用 (100 Mbps/1000 Mbps)

在 100M 时:链路启动但 RX 完全无效—TX_GOOD_FRAMES 递增、RX_GOOD_FRAMES = 0
100 米时:链路连续翻盖(每~1 秒向上/向下一次)

 

问题:

 

  1. 我们是否需要单独安装 DP83869 驱动程序...? 或者它是 uboot kernal 驱动程序的一部分...?
  2. RGMII 接口允许的最大布线长度是多少、该连接长度是否有效...?
  3. 能够查看 10/100/1000Mbps 链路活动状态、但它仅针对 10Mbps 运行 ping 命令、已验证该链路的 iperf3 吞吐量。 问题是什么...?
  4. 已探测 RX 和 TX 时钟能够看到 125MHz 频率。
  5. 需要从 DP83869 EVM 到处理器的 RGMII 接口中断引脚 (INT_PWDN)、才能连接到处理器...?
  6. MDC 和 MDIO 接口工作正常、能够配置读取 PHY 地址。
  7. 1Gbps 带宽遵循的自动协商引导加载程序是什么?
  8. 是否有应用手册或论坛 来解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seenivasan、

    1.当前 DP83869 驱动程序位于我们的 公共 Github 上。

    2.我们建议的最大布线长度为 6 英寸。  

    此 EVM 不适用于吞吐量测试(完整信号链)。 RGMII 路由至电路板上的探测点/接头、适用于测量来自 PHY 的信号。 这些探测点不适合高速信号(如 RGMII)通过。

    4、这是很好的,表明你在 1Gbps 链接

    5、连接处理器时不需要使用 INT。  

    6、这是好的

    7.可使用 OPMODE 搭接设置 1Gbps 自动协商。 您应移除 OPMODE 引脚上的所有搭接、以获得 1Gbps 铜缆到 RGMII

    8.我们有有关 RGMII 故障排除的提示、但该 EVM 的 RGMII 连接不是实现信号完整性的理想方式、因为它使用跳线连接到第二个电路板。 这对于 10Mbps(速度较低)可能没问题、但对于 100m 和 1Gbps、此连接器 可能会阻止信号干净地通过。 为了验证 RGMII 接口、最好使用具有布线连接的电路板或 RGMII 的专用板对板连接器。

    此致、

    Shane