This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:如何设置 DP83826E/DP83826AE's 复位引脚

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1671290/dp83826e-how-to-set-up-dp83826e-dp83826ae-s-reset-pin

部件号: DP83826E
主题中讨论 的其他器件:DP83826AE、

您好的团队、

我们在 6 轴机器人臂中使用 DP83826E/DP83826AE。

考虑到低电平有效复位以及 MCU 和 PHY 共用同一电源这一事实、仅在 MCU 成功完成复位后才输出复位信号 CATRESTOUT。 使用 40–50 毫秒的延迟(您建议更合适的持续时间是多久?)。
 
 
 
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    如前所述、您可以对 DP83826A 复位引脚使用计划 1。

    谢谢

    David