Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414, SN65HVD230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN3414
主题: SN65HVD230 中讨论的其他器件
最近、我们将器件从 SN65HVD230 更改为 TCAN3414。
我们的系统包括另一个 5V CAN 器件。
TCAN3414 可以通过 CAN 总线连接到 5V CAN 器件吗? SN65HVD230 似乎可以、但我不知道 TCAN3414。