Other Parts Discussed in Thread: TPD4S480-Q1, TPD4S481-Q1, TPD4S201-Q1
器件型号: TPD2S703-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4S481-Q1、 TPD4S201-Q1、TPD4S480-Q1
你(们)好
客户特别寻找适用于 USB3.0 /LAN/HDMI 汽车接口且具有电池短路保护功能的信号线保护器件(类似于 TPD2S703)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S480-Q1, TPD4S481-Q1, TPD4S201-Q1
器件型号: TPD2S703-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4S481-Q1、 TPD4S201-Q1、TPD4S480-Q1
你(们)好
客户特别寻找适用于 USB3.0 /LAN/HDMI 汽车接口且具有电池短路保护功能的信号线保护器件(类似于 TPD2S703)。
您好 Gareth、
以下是 可用的汽车 Type-C 端口保护器件。
TPD4S201-Q1、TPD4S480-Q1 和 TPD4S481-Q1 是最新器件。 我的产品线不涵盖 USB3.0 数据线 (SSTX/SSRX)。 这些元件会进行交流耦合、串联电容器将阻止直流短接至 VBAT。 考虑在电容器受保护侧使用低电容二极管可能是值得的。
在汽车 HDMI VBAT 短路保护方面我没有什么可提供的。
低电容 USB3 二极管和以太网 IC 由不同的产品线处理。 我建议通过 TI.com 查找器件、并在该产品类别中提交新工单(如果需要更多帮助)。 我自己对这些器件不了解。
此致、
Eric