Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83825I
主题中讨论的其他器件: TIDA-010046
尊敬的团队:
我在介绍 TIDA-010046 参考设计时发现、 以太网磁性元件的介质侧连接到 没有共模扼流圈 (CMC) 的一侧、而 CMC 侧连接 到 PHY。 我还注意到 HX1198FNL 数据表建议采用相同的连接。
但是、 LP2019ANL 数据表建议采用相反的布置、即 介质侧连接到 磁性元件的 CMC 侧。
在建议的连接中是否存在导致这种差异的具体原因? 这些不同的实现方案背后是否有任何性能、EMC 或信号完整性考虑因素?


此致、
Elbin