This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:搜索 SSI 编码器信号的 TI 收发器基准

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1670280/thvd1451-search-of-ti-transceiver-reference-for-ssi-encoder-signal

部件号: THVD1451

您好:

我正在寻找收发器 IC 全双工 1/1 SOIC8、如 THVD1451。

电源电压为 5V。

它专用于将单个 SSI 编码器信号 (SSI+SCLK) 连接到差分端。

最大时钟频率为 10Mbps。

THVD1451 是否是正确的选择、或者您是否向其他人推荐?

您是否有电路建议?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathieu、

    支持此设备的设备专家目前已不在办公室、他将在返回工作岗位后返回给您。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    您选择了合适的器件。 THVD1451 应完全满足您的需求。 它是全双工的、支持高达 50Mbps 的速率、并可在 3.3V 或 5V 下运行。 它属于我们最新的 THVD14xx 系列器件、具有更高的驱动器强度和集成式 ESD 保护。  

    您是否有电路建议?

    如果您询问布局示例、可以参考数据表中的图 31、32、图 38 和图 40。 此 RS 485 常见问题解答页面也可能很有用:  【常见问题解答】RS –485 / RS 422 收发器资源 

    此致、

    Ethan