This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:TCAN3413 和 TCAN3403 有什么区别?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3403-Q1, TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1670860/tcan3413-what-is-the-difference-between-tcan3413-and-tcan3403

器件型号: TCAN3413
主题中讨论的其他器件: TCAN3403、TCAN3403-Q1

TCAN3413 与 TCAN3403 有什么区别?

我特别希望将一个器件作为我们的主要器件、另一个器件可直接替换。  

我们的需求是:   

  • SOIC-8
  • VCC 3.3V
  • VIO 支持 1.7V 至 5.5V 的电压范围
  • 汽车应用不是必需的、但可以作为替代产品
  • –40°C 至 85°C(或更好)
  • 支持 CAN FD
  • 半双工
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    TCAN3403-Q1 符合汽车应用要求、而不符合 TCAN3413 要求。 然而,他们都应该满足你的需求,谢谢。

    此致、

    Michael。