This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297RTV 设计评审申请

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1670697/lmh1297-lmh1297rtv-design-review-request

部件号: LMH1297

我目前正在使用 LMH1297RTV 为 12G-SDI 应用设计电路板、因此在为晶圆厂发布设计之前、请申请对我的实施进行 SCH 和 LYT 审查。 我遵循了参考材料、但想让他人验证布局以确保 12G 的信号完整性和整体性能。

我特别希望反馈的一个方面是使用穿孔 BNC 连接器的影响、该连接器在 SDI 信号上引入了残桩。

我很高兴提供原理图、PCB 布局、层叠或任何其他有用的设计文件。  

谢谢、

Mike Heffer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    您能接受我的友谊申请、这样您就可以用 E2E 私人消息向我发送您的电路板设计文件吗?

    谢谢

    David