This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:短电缆连接时间

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066496/dp83620-link-up-time-with-short-cables

部件号:DP83620

大家好,团队

如果电缆长度较短(0.5米),自动 协商将需要更多时间才能完成。 (约1分钟)。

如果电缆超过1m,则链路将在3秒钟内完成。

即使在将 IC 移至正常工作的电路板后,六个 IC 中有一个仍会出现这种现象。

我遇到的问题与下面完全相同。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/462123/dp83620---link-detection-problems-with-short-cables

请告诉我如何解决这个问题。

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenji,

    我正在与团队内部就此进行检查。 我会回来的。

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenji,

    客户是否可以共享原理图/布局:PHY 到连接器?

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克拉姆,您好!

    我已通过私人消息与您联系,但您尚未回复。

    请确认吗?

    此致,

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kenji,

    很抱歉我没有在这里查看我的私人消息。 我确认我已收到这些文件,并将在审核后返回。

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克拉姆,您好!

    我已向您发送了一条消息,其中包含有关您的解决方案的反馈,请检查。

    此致,

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji,

    我已经回复了您的消息,其中包含了我们可以提供的所有信息。

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克拉姆,您好!

    我已发送一条消息,要求提供额外的请求。

    请给出建议。

    此致,

    Kenji