This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:电容器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066519/trs3223e-capacitor

部件号:TRS3223E

尊敬的技术支持团队:

关于"图6. 典型工作电路和电容器值",位于数据表第11页。

当对 VCC (电源电压)施加+5V±5%时,对 C1,C2,C3和 C4施加的最大电压是多少?

我们正在调查为 C1,C2,C3和 C4选择的电容器型号的耐受电压的有效性。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD,

    我在 这里附上了一份应用手册 ,其中描述了充电泵的结构,以及如何使用电容器 C1,C2,C3和 C4来产生 RS232输出电压。

    C1理论上可以看到 VCC 的最大电压。 C1在 VCC 中充电后,SW1和 SW2翻转。 C1已向 VCC 收费,现在对 VCC 有不同的引用。 V+最多可为2*VCC 充电。 这意味着 C3和 C2都可能会看到2 *VCC 的最大电压。 C2充电后,它还会通过开关 SW3和 SW4切换,其中 V-的电位可能为-2*VCC,这意味着 C4 =-2*VCC。

    最大电压:

    C1 = + 5V±5% V

    C2和 C3 = 2 *(+ 5V±5% ) V

    C4 =-2 *(+ 5V±5% ) V

    TRS3223E 的输出电压仍在+/-5.4V 摆动范围内。 这由开关频率反馈系统进行调节,如应用说明中所述。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    感谢你的回复。

    我对"C1+ 5V±5% V"有疑问

    根据以下博客,C1连接 V+,然后“2 *(+ 5V±5% ) V”应用于 C1?
    我是否应该选择 C1的耐受能力超过10V 或16V?

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD,

    [引用 userid="221405" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1066519/trs3223e-bots/3956545#3956545]]C1连接 V+,然后“2 *(+ 5V±5% ) V”应用于 C1?
    我是否应该选择 C1的耐受能力超过10V 或16V?

    由于 C1引用了 VCC,理论上它只能看到 VCC 的电压降,因此它看到的最大电压为5V +-5% V。选择电容器时,选择额定值较高的电容器不会受到伤害。 10V 理论上可行,但我更希望在实际设计中具有16V 以提供一些空间。  

    此致,

    泰勒