This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:引脚分配 C / D / E

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067066/tusb1064-pin-assignments-c-d-e

部件号:TUSB1064
“线程: HD3SS460测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户有一个问题,  

) 根据 TUSB1064数据表,引脚26 需要一个1M 电阻器到 DP_PWR (3.3 V),引脚27需要一个1M 电阻器到 GND。但 当引脚分配为 E 时,AUXP/N 将发生变化。  
我的客户是否需要移除 R733,R741?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    定标器是否能够处理极性交换? 请勿参阅下面链接的关于此主题的应用说明。

    https://www.ti.com/lit/an/slla403a/slla403a.pdf?ts=1641490153356&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB564 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Malik。

    我会与客户确认,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    听起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    我的客户表示,除锈机无法处理极性交换。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    在应用手册中,解决方案是在电路中添加 HD3SS460,但此设备适用于第1代。  

    我们是否有适用于第2代的解决方案?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    如果定标器可以处理分配 E 的通道交换,则不需要 HD3SS460,但是如果定标器无法处理,则需要 HD3SS460。 另外请记住,HD3SS460只在 DP 通道上使用,而不是在 USB 上使用,因此第2代的考虑不适用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    DP 通道包括 AUXN/P 右侧?  

    对于987,引脚 I 可用于控制 POL,AMSEL,EN。 我们是否有这方面的参考设计?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    DP 通道交换是指 DP 通道订单而非 AUX。 例如,比较分配 C 和分配 E 中的通道0位置。任何 GPIO 都可以控制 HD3SS460配置引脚,GPIO 应与  FW 中的相应事件(DP ATL 模式分配 C 与 DP ATL 模式分配 E 等)绑定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    但对于分配 E,AUXP 的极性不同。它也可以由  HD3SS460控制。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    很抱歉你是对的。 低速 mux 通过 POL 销控制。  任何 GPIO 都可以控制 HD3SS460配置引脚,GPIO 应与   FW 中的相应事件(DP ATL 模式分配 C 与 DP ATL 模式分配 E 等)绑定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    我明白了,

    我可以通过987EVM 测试它吗?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    EVM 在创建 FW 以正确控制 GPIO 方面非常有用。 我不认为 HD3ss460位于 987EVM 或 DP 扩展板上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    谢谢。

    杰森