This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC175A:热数据请求

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066498/sn65lbc175a-request-for-thermal-data

部件号:SN65LC175A

您好,

我想知道 SN65LC175AD 的最大接线温度,接线盒和接线板热阻。

请提前感谢。

最佳
普拉西克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathik,

    我已要求提供这些信息,并将在下周结束前再次与您取得相关信息。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好,只是想跟进一下,看看您是否有任何更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathik,

    我可以看到已为此请求指派了一名分析师,但尚未发布任何结果。 一般来说,这些请求不会花费很长时间,因此我会向团队发出指令,以确保他们看到这些请求。 感谢您的耐心等待。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathik,

    感谢您在这里的耐心等待。 热参数如下所示。  

    Theta JC - 41.3
    Theta JB - 41.4

    根据这些值和耗散表,最大结点温度似乎约为95C。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特