This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1510:检测到问题

Guru**** 2553600 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, PCI1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066838/pci1510-detected-issuce

部件号:PCI1510
《线程:XIO2001》中讨论的其他部件,

你(们)好

XIO2001,PCI1510是否需要 BIOS 设置? “Device Manger (设备管理器)”中当前检测到 PCI1510

但插入卡后,卡会从黄色标记中跳出来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    通常,系统 BIOS 会初始化 XiO 配置寄存器。   XiO 部件也有 EEPROM 设置 ,这些设置指定了特定于设备的设置。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔

       我可以帮您提供 最新的.inf 文件,以便在 Windows 10中试用吗?

               谢谢你。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    我很抱歉。 本产品是在 win10或 XP 之前开发的,此 INF 文件不可用或未开发。

    此致,纳赛尔