This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:VOD 和预强调

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066854/tusb9261-vod-and-pre-emphasis

部件号:TUSB9261

大家好,团队

我收到了客户的以下快速问题。 请帮帮我。

1. 是否可以更改 FW 上 TUSB9261的 VOD (振幅)和预强调设置(USB D 线路和 SATA 线路)?
2.如果是,请告诉我它在哪里发生了变化?

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB9261 USB 性能已修复。 可以在 AHCI.c 文件中更改 SATA Swing,但不能更改预强调。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik-San,

    感谢您对此做出及时响应。
    好的,我明白了。

    此致,

    尾川高桥