This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:开机后出现默认寄存器值错误

Guru**** 2771695 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066517/pca9535-default-register-value-error-issue-after-power-on

部件号:PCA9535

您好,

开机后读取 PCA9535时,默认寄存器值发生间歇性变化。

它们不控制 I2C 数据,在通电后读取寄存器值时,读取的值毫无意义。

它发生在10次中的1~2倍,如果寄存器值被修改为默认值,它将正常工作。

请告知问题的原因。

是否有报告称 PCA9535存在类似问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当寄存器不处于默认状态时,您是否确定了 Vcc 加电斜坡率的范围?

    我怀疑复位时电源可能有问题,大多数情况下,这是因为 Vcc 不能从接地通电源,但电压高于300mV 或斜坡速度太慢。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,

    感谢你的帮助。

    以下是在寄存器处于默认状态时 VCC 通电的捕获图像。

    客户表示捕获图像的正常和异常情况没有不同。

    请帮助我们解决问题。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    您能否提供 PCA9535示意图供我检查?

    此问题发生在多少个装置/电路板上?

    在加电之前,您是否对设备进行过温度测试?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,

    这是客户的电路。

    MP 产品出现这种症状,没有进行温度测试。

    客户在一个系统中使用了5个 PCA9535,3个应用于主板,2个应用于子板。

    该症状仅在子板上出现2个 PCA9535时出现,并且在10个加电设备中出现1~2倍。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    我看不出该示意图有什么问题。

    您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件吗 

    我认为我们可以与质量团队联系,看看我们是否可以通过 ATE 程序运行故障设备,看看它们是否通过。  

    -鲍比