Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, BQ25896, TUSB320HAI
“线程”中讨论的其它部件:BQ25896,TUSB320
您好,
请您澄清设备 VDD 电源电压与以下报价中所称的"VDD_I2C 电源范围"之间的关系吗?
"6.5电气特性
I2C (SDA/OUT1,SCL/OUT2)的 VDD_I2C 电源范围1.65 - 1.8 - 3.6 V”(P6)
我希望 SDA 和 SCL 引脚 I2C 信号电压范围与设备的 VDD 电压范围完全无关。 数据表显示...
“当为 I2C 使用3.3 V 电源时,最终用户必须确保 VDD 为3 V 及更高。 否则,I2C 可以为设备供电。” (P12)
因此,这是一个限制因素,但只要满足这一要求,例如具有5 V VDD 的设备就应该能够与3.3 V I2C 总线完美配合。 (?)
您能否确认 VDD_I2C 不是指设备 VDD,而是仅仅指定 I2C 总线上拉电压范围?
--
我的问题是需要解决这一限制...
“VDD 必须为3.5 V 或更高,才能通告3 A 电流。” (P5脚注)
...在以下情况下:
我们的系统由 bq25896电池充电器供电,用于 ICR 或“高电压”化学的单个锂离子电池(放电曲线中的尖利膝部约为3.5 V)。 bq25896规定,为4.35 V 电池充电时,其 vsys 输出不会超过4.42 V。 3.24 V 系统电源轨由 vsys 通过 LDO 生成。 此3.24 V 用于 MCU 和 I2C 总线。 当电池电量低于3.5伏时,我们进入 bq25896运输模式,以关闭系统电源。
因此,从 bq25896 vsys 输出为 TUSB320HAI VDD 供电将是满足要求的简单方法。 (仍有必要使用74LVC1G34缓冲器等调节端口输入引脚的水平移动。 MCU 可以直接连接到 HAI 变体上的 EN 引脚,但 LAI 变体需要额外的74LVC1G34缓冲液位调节器。)
请提前感谢您的参与并致以诚挚的问候
尼克拉斯