This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:和 TPS2044不断收到电源浪涌警告

Guru**** 2928670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066794/tusb2046b-and-tps2044-keep-getting-the-power-surge-warning

部件号:TUSB2046B

我连接了 USB 集线器的原理图。 连接到计算机时,始终发出电源浪涌警告。

我检查了许多原理图和数据表,不确定是什么原因导致了问题。

RN3是4816-T01-153LF,15k 电阻器网络。

 到目前为止,我尝试了从 EN4到 PWRON4和 OC4到 OVRCUR4的飞线。 没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在集线器的 OVERCUR/输入上安装了上拉?  听起来过电流事件正在被标记。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 为 所有4个 OVERCUR 针脚安装了拉杆,现在我看到了:

    1.如果没有任何负载,我仍有电源浪涌警告。

    2.加载(键盘)时,没有电源电涌警告,但系统仍然无法识别我的设备。   

    问:如果我对 PWRON4引脚执行任何操作,它现在就无法连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    PWRON4不应影响功率浪涌。  您的设计在+5V 上具有多少电容?  看起来可能存在一个紧急的当前问题。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    我的每个 USB 端口都有100uF。

    这是我从 USB 设备树中读取的内容:

    ================================= USB 端口1 =========================
    
    连接状态 :0x02 (设备枚举失败)
    端口链 :2-12-1
    
    设备管理器问题:43个(CM_prob_failed_post_start)
    使用的端点 :0
    
    ================================= USB 设备=================
    
    ++++++++++++++++++ 设备信息++++++++++++++
    设备说明 :未知 USB 设备(端口重置失败)
    设备 ID :USB\VID_0000&PID_0001\6&98B719B&0&1
    硬件 ID :USB\RESET_FAILURE
    驱动程序密钥名 :{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}\0013 (GUID_DEVCLASS_USB)驱动
    程序 INF :C:\Windows\inf\usb.inf
    Legacy BusType :PNPBus
    类 :USB
    类 GUID :{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}(GUID_DEVCLASS _USB)
    枚举符 :USB
    PDO :\Device\USBPDO-7
    位置信息 :Port_#0001.Hub_#0003
    制造商信息 :(标准 USB 主机控制器)
    功能 :0x64 (可移动,SilentInstall,RawDeviceOK)
    状态 :0x01806400 (DN_H_SA_BLEABLE,DN_Removable,DN_NT_Enumerator,DN_NT_DRIVER)
    问题代码 :43 (CM_prob_failed_post_start)地址
    :1
    HcDisableSelectiveSuspend:0
    EnableSelectiveSuspend:0
    SelectiveSuspendEnabled:0
    EnhancedPowerMgmtEnabled:0
    IdleInWorkingState :0
    WakefromSleepState :0
    电源状态 :D3 (支持:d0,d2,d3,从 d0唤醒,从 d2唤醒)
    
    ----- 连接信息-------------------------------------------------------
    连接索引 :0x01 (端口1)
    连接状态 :0x02 (设备故障计数)
    当前配置值 :0x00 (配置0)
    设备地址 :0x00 (0)
    是集线器 :0x00 (否)
    设备总线速度 :0x00 (低速
    )开放式管道数 :0x00 (0管道到数据端点)
    数据(六转储) :01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    00 00 00 00 (笑声)
    
    ----- 连接信息 V2 -----------------------
    连接索引 :0x01 (1)
    长度 :0x10 (16字节)
    支持的用户协议:0x01
    用户110 :1
    (是,端口支持 USB 1.1) Usb200 :0 (否,端口不支持 USB 2.0)
    Usb300 :0 (否,端口不支持 USB 3.0)
    保留 MBZ :0x00
    标志 :0x00
    DevIsOpAtSsOrHigher :0 (设备未在超高速或更高速度下运行)
    DevIsSsCapOrHigher 0 (设备不支持超高速或更高)
    DevIsOpAttSPlusOrHigher :0 (设备不在 SuperSpeedPlus 或更高版本上运行)
    DevIsSPlusCapOrHigher :0 (设备不支持 SuperSpeedPlus 或更高版本)
    ReservedMBZ :0x00
    数据(六转储) :01 00 00 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
    
    ----- 设备描述符-------------------------------------------------------
    b 长度 :0x00 (0字节)
    
    ----- 字符串描述符-------------------------------------------------------
    字符串描述符不可用(因为设备有问题代码 CM_PROb_FAILED POST_START) 


    我认为电脑可以与 USB 集线器通信,但 USB IC 的电源不正常,或者我错过了一些其他东西。
    我将上传最新的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查晶体是否启动?

    您能否检查主机和集线器之间的 DP/DM 线路上的情况?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    问题是我没有分开每个 USB 端口的5V。导致 UBS 集线器 IC 有4种模式,我选择了单独的自供电模式,但我没有分别选择下游5V。 现在我需要收集这些信息。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您是否能够确认该设计是否与外部电源配合使用?