This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN−总线扩展器

Guru**** 2869330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066856/can-bus-extender

“线程:SN74HCS32”中讨论的其它部件

您好,

我想使用 CANbus 扩展器。 我使用的是 AMIS42700。 然而 ,不幸的是,目前还没有生产出 ISAM42700。 我使用集成电路,如 TJA1050或 TJA1448。 我使用以下仲裁电路运行了4个节点。 我可以将节点数增加到10个吗? 您还会建议其他解决方案吗?
T

谢谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萨迈德,

    我已将以下隔离的 CAN FD 中继器参考设计链接起来。 这可能与您正在处理的设计类似,因此当绕过所有隔离组件时,它可能是一个很好的参考。 它还包括设计中的 TCAN1042 8针 CAN 收发器,可将其换成双 CAN TCAN1046,以用于您的多通道解决方案。  

    您对增加节点数的担忧是什么? 是否担心巴士超载? 如果您可以共享所需的总线拓扑,我可能会更好地理解您的问题。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudb5a/tidudb5a.pdf?ts=1641487152299&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    请告诉我这种参考设计是您想要的还是您的解决方案是不是您想要的。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我想制造的电路如下所示。 CAN 总线线路中有驱动器和传感器。 我还回顾了参考设计。 但我的印刷电路板空间有限,这里有更多的组件。

    感谢您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题和参考设计中的仲裁逻辑电路基本相同。 但请注意,或门与慢速输入边线一起使用,并且必须具有施密特触发器输入,即 SN74HCS32。

    节点数没有限制。