This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:P 端口引脚额定电压

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067024/pca9555-p-port-pin-rating-voltage

部件号:PCA9555
“线程: ABS”中讨论的其它部件

你好,团队

当 VCC=3.3V 时,您可以帮助检查 PCA9555 p 端口是否支持5V 输入电压?

它似乎基于 D/S 提供,但听起来 有点反直觉,因此需要您的确认。 请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是数据表的最新版本。

    无论如何,P 端口没有从引脚到 VCC 的夹紧二极管,并且确实具有过压容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    克莱门斯是正确的,这不是最新版本的数据表,尽管它不会影响您的问题。 我 在这里包括了数据表的当前版本

    克莱门斯是正确的。 P 端口没有从引脚到 VCC 的保护二极管。 相反,PCA9555在 VCC 和 P 端口之间有一个100kohm 电阻器。 更糟糕的情况是,向 VCC 供应的电流为(5V - 3.3V)/100k = 17uA,电流消耗极小。 P 端口的过压容差高达 ABS。数据表中列出了最大条件。 也就是说,当 VCC = 3.3V 时,5V 输入正常。

    附件数据表中的图8-2供您参考:

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克 莱门斯,你好  

    获得该消息并感谢您的及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,泰勒  

    我非常清楚这一点,并感谢你的详细解释。