This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:DS90UB953A-Q1EVM:CAN'不支持用于 Windows10的 USB 驱动程序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM, USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066787/ds90ub953a-q1evm-ds90ub953a-q1evm-can-t-support-usb-driver-for-windows10

部件号:DS90UB953A-Q1EVM
线程中讨论的其他部件:DS90UB927QEVMUSB2ANYALP

您好,

我收到了一  个新的 DS90UB927QEVM 板,并且不支持 USB 或 USB2ANY 驱动程序。

我从 TI 下载 ALP 软件,文件名称为“ALPF_setup_v_1_57_0010.exe”,“ALP_PROFILE_UPDATE_v12_setup_v1_1_57_0010.exe”

我的计算机操作系统是64位 Windows10。

请告诉我如何操作。

谢谢,