This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:941上的内部模式发生器不工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066998/ds90ub941as-q1-internal-pattern-generator-is-not-working-on-941

部件号:DS90UB941AS-Q1
“线程”中讨论的其它部件:AlpUSB2ANY

您好,Team,  

我们有自己的941 PCB 板,我们正在使用 USB2ANY 将其与 ALP 工具连接。  

从 ALP 工具启动模式发生器(带内部时钟的内部模式发生器- 1280x720 默认设置 HD720p)时,我们的面板中看不到任何输出。

我们的设置是 SOC->941自己的 PCB->928->TFT。

941 -强制单模式  

941一侧是否缺少配置以获取模式发生器? 请提供建议。

谢谢,
松达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar,

    这与您的另一个主题看起来相同。 原因是您使用的928面板不是1280x720面板! 它是1280x640,我已经在另一个线程中提供了一个与该面板规范匹配的脚本。  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西您好,

    我已经执行了您提供的脚本,但仍然没有显示。

    您认为我们的941 PCB 设计是否需要遵循任何通电顺序来生成阵列发生器? 请提供建议。

    谢谢,
    松达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sundar,

    我刚刚回顾了我在另一条线中给你发送的脚本,并注意到第21行中的一个错误。 我对此表示歉意,但总水平像素由于打字错误而设置错误。 你可以试试这个吗?

    e2e.ti.com/.../4135.941as-1280x640-PATGEN-Example-Port-0.txt

    此致,

    凯西