This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159的原理图检查

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066385/sn65dp159-schematic-check-of-sn65dp159

部件号:SN65DP159

您好,先生:

这是我们第一次使用 SN65DP159。

请帮助我们查看示意图吗?

请告诉我们任何建议。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../5483.SN65DP159.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关我的评论,请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../5483.SN65DP159_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_01042022.pdf

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫:

    我们的原理图已经过修改。

    请帮助再次检查,我们不理解“添加 DDC 侦听选项”的意思。

    请帮您解释一下吗?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../SN65DP159_5F00_update.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    更新的原理图看起来正常。 对于 DDC 侦听选项,  

    SNx5DP159对 DDC 事务使用时钟延伸。 由于存在无法正确执行此功能的源和汇,系统可能无法正常工作,因为 DDC 事务传输/接收不正确。 为了克服这一问题,可以在源的 SDA/SCL 直接连接到 SDA/SCL 接收器的情况下实施 snoop 配置。 SNx5DP159需要将其 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到此链接,以便 SNx5DP159配置 TMDS_clock _ratio_status 位。 实施此配置时必须小心,因为源和散热器之间的 DDC 电压水平可能不同,为3.3 V 与5 V

    谢谢

    大卫