This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:具有 WUF 启用接收器的 ACK

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066776/tcan4550evm-ack-with-wuf-enabled-receiver

部件号:TCAN4550EVM
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

我们正在尝试设计基于 CAN-FD 的全新部分网络测试台。

我知道 ,当我们尝试向休眠网络发送与 WUF 掩码 ID 不匹配的 CAN 消息时,发送器 ECU 会出现“无 ACK”错误,这是正常现象。  

我要问 的是,如果我们发送的 CAN 消息与 WUF 屏蔽消息 ID 匹配,但与非接收器数据字段掩码不匹配,那么 NO-ACK 错误是否也会发生?

换言之,接收器是否会对与 ID 掩码匹配但与数据字段门架不匹配的 WUF 消息进行回复?

谢谢你

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑佑,

    为了确保我理解这个问题,您正在询问 WUF 接收器 ACK 与 ID 掩码匹配但与数据掩码不匹配的 WUF 是否正确? 据我了解,如果设备处于睡眠模式并等待 WUF,即使 WUF 正确,它也不会向总线发送 ACK 位。

    如果我对您的问题的理解正确,请告诉我。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我的问题!

    这是我对 WUF 唤醒的理解情景,基于您的回答,  

    1)即使 WUF 消息与屏蔽匹配,WUF 消息本身也会导致 Tx ECU 无 ACK
    2)但 由于 WUF 正确,Rx ECU 很快从休眠模式唤醒
    3) Rx ECU 将从 Tx ECU 确认到下一个 Tx 消息。
    4)该 ACK 将 清除 Tx ECU 中的 NO-ACK 计数器。

    如果我有什么不好的地方,请让我讲个话。

    非常感谢,这对我们非常有帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑佑,

    都是正确的。 如果您有任何其他问题,请毫不犹豫地提出。

    此致,

    埃里克·哈克特