This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232EIPWR

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066852/max3232e-max3232eipwr

部件号:MAX3232E

问题:PD 的厚度已从上一版本中描述的0.02µm 更改为0.01µm。 电镀规格是否有任何变化?
它何时发生了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已联系我们团队的质量工程师来查看这些信息。 我将努力在 本周结束前准备好一份回复。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最小钯(PD)目标厚度始终为0.01um。 与以前的版本相比没有任何变化。 我不确定您在哪里收到有关0.02微米的信息。 您能否提供更多有关您在何处获取此信息的反馈?

    此致,

    泰勒