This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:一般设置问题和信息

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066746/tpic8101-general-setup-questions-and-information

部件号:TPIC8101

我是在赛车 ECU 上的 TPIC8101中设计的。  现在我想开始编程。  在所有数据表/应用程序注释中,有一点不清楚,当发动机以不同的转速运行时,是否需要动态计算“积分器时间常数”和“增益”。  我假设是这样,但所有参考都是静态的,3毫秒(V8上的5000 rpm),集成时间为50%。  在 TDC,10度 BTDC,我知道它在每种发动机设计上都有变化,但没有“一般”信息,这可能是我要开始的。  我甚至不确定这种情况是否适用于这些发动机,这些发动机的功率范围从600马力到4000马力不等。  这实际上是用于数据收集,而不是控制,除非数据明确表明爆震肯定可以检测。

我们非常感谢您的帮助,

此致,

布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱克,

    感谢您提出问题。  在数据表应用程序部分,有一组公式可帮助您确定集成商的时间常数和增益。  这些参数看起来不像您需要动态调整的参数,除非您更改微处理器发出的信号:

    此链接中的指南(https://www.ti.com/lit/an/slyt580/slyt580.pdf)更详细地描述了集成时间:

    因此,积分时间是您要积分的周期数(N)和可编程带通滤波器的中心频率的比值。  假设您保持积分时间恒定,当马达转速改变时,N 的值会有所不同。

    您还询问了如何开始集成。  我看不出何时发生这种情况有任何具体要求,但重要的是,从脉冲到脉冲的积分时间要一致。  在 INT / HOLD 引脚处于高位的整个时间内,设备将在输入之间集成。  释放输出时,请保持在最终电压处。  这种行为在以下参考设计中得到了证明:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00152

    在这里,我们看到输出集成创建了一个可由系统跟踪的爆震事件的信封代表。   

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特,

    根据我所能告诉的,INT/HOLD 引脚定时将随 RPM 而变化。  从我所看到的 INT 周期是从活塞的上止点到40度 ATDC (上止点后)。  因此,从您所说的内容来看, “积分器时间常数”和“增益”需要动态计算,并在气缸启动之间的 INT / HOLD 较低时进行更新。  您的所有示例都显示数据处于稳定状态,即使在此示例上爆震传感器输入的信息有所不同。  我在所有数据表/应用程序备注中找不到显示 RPM 变化的任何信息。
    再次感谢您的所有帮助,
    此致,
    布莱克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱克,

    我认为,考虑到基本输入频率正在变化,需要调整滤波器中心,这将影响增益和周期计算。  否则,如果集成了不同的周期数,您的基准输出级别也会有所不同。  你是对的,动态调整速度应该有助于为你的测试产生更一致的行为。

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特,

    谢谢,我会尝试一下。

    布莱克