This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1:是否必须使用 DP83TG720R 的 SLEEP 引脚(7)?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066906/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1-does-the-vsleep-pin-7-of-dp83tg720r-have-to-be-used

部件号:DP83TG720R-Q1

您好,支持团队

是否必须使用 DP83TG720R 的 SLEEP 引脚? 我知道,如果我不需要这些功能,就不能使用 WAKE,INH 和 INT 引脚。 我想知道 SLEEP 针脚是否不能使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要将 SLEEP 引脚连接到3.3V 电源。 请参阅数据表以了解所需的电源 BOM。

    此致,

    维克拉姆