This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:Pin41函数查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066817/dp83848i-pin41-function-consult

部件号:DP83848I

大家好,团队

客户对引脚41 "RX_ER"的描述感到困惑。 由于在 MII 或 RMII 模式下不需要使用此引脚41,此处引脚41的真实用法是什么? 请举例说明此引脚的详细说明。 客户正在就此进行咨询。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    这是标准信号,其功能在 RMII 和 MII 标准中定义。 如上所述,PIN 的使用取决于 MAC,有些 MAC 不需要这样做。 但如果需要,MAC 可以使用此功能。 下面是简要说明:  

    接收错误:此针脚表示检测到错误符号
    在 MII 和 RMII 模式下接收到的数据包内。 在 MII 模式下,RX_ER
    与 RX_CLK 的上升边缘同步确定为高。 以 RMII 为基础
    Rx_ER 模式与的上升边缘同步被确定为高
    参考时钟。

    有关更多详细信息,客户可以咨询标准

    -

    此致,

    维克拉姆