This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SATA 返回损耗详细信息

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065986/sn75lvcp600s-sata-return-loss-details

部件号:SN75LVCP600S
“线程”中讨论的其它部件: DS64BR111

您好,

我正在使用 SN75LVCP600S SATA 重新驱动程序。 现在我将使用该驱动程序为我的主板进行 SI 分析。 我的要求是 SATA 3.0。 因此,当测量到@3GHz 时,RX 和 TX 的返回损耗值应该是多少。

SATA 规格显示 TX 差动返回损耗@0.3GHz 为-14dB。 差速器斜率被称为-13dB。 最大 TX 差分损失频率被称为3GHz。 现在,TX 差动返回损耗的值应该是@3GHz。

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它应介于3至13dB 之间。 请注意,返回损耗很大程度上取决于 PCB 布局。 因此,在您的 SI 分析中,您还应该使用 PCB 布局。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    1.提到的3至13dB 值仅适用于您的 IC,还是这是根据 TX 和 RX 线路的 SATA 规格可以考虑的一般值? 是-3到-13dB,还是+3到+13dB。

    2. RX 和 TX 线路的返回损耗值是否相同@3GHz。

    3.根据 SATA 规范,对于 TX 线路返回损耗@0.3GHz 为-14dB。
    根据 SATA 规范,返回损耗限值线以300 MHz 开始,为-14 dB,以13 dB/十 进制增加到3 GHz。
    该规范规定,从起始频率到结束频率的回波损耗应保持在线以下。

    因此,对于 TX,回程损耗应保持在-14dB @0.3GHz 以下,且低于-1dB @3GHz。

    4.根据 SATA 规范,RX 线路回路损耗@0.3GHz 为-18dB。
    返回损耗限值线以300 MHz 开始,-18 dB 时,13 dB/10年增加到6 GHz。
    该规范规定,从起始频率到结束频率的回波损耗应保持在线以下。
    因此,对于 RX,回程损耗应保持在-18dB @0.3GHz 以下和-5dB @3GHz 以下。

    我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。 是的,你的理解是正确的。 3至13dB 用于2.4G 至3G 的 IC。 较低的频率会导致更多或更好的返回损耗。

    2)。 RX 和 TX 的返回损耗值几乎相同。 请注意数据表参数表。

    3)。 是的,你的理解是正确的。 在这种情况下,对于 SN75LVCP600S,它在3GHz 时将保持在-3dB 以下-大于2dB 边界。

     4)。 据我了解,在3GHz 时,其值应低于-3dB。  

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    感谢您的回复。

    根据 SATA 规范, RX 线路的返回损耗限制从300 MHz 开始,-18 dB 增加,13 dB/decade 增加到6 GHz。 因此 ,在3GHz 时,返回损耗应低于-5dB。 但对于 SATA 驱动 程序 SN75LVCP600S,频率 2.4-3GHz 的 RX 差分模式返回损耗的最小值为-3dB,如表:6.5所述。  最小 RL 值不应为-5dB @3GHz。  因此,IC 是否符合 SATA 规范的退货损失要求?

    另外,我还想知道 为什么 RX 线路的差分型 RL 斜率从0.3GHz 到6GHz ,而 TX 线路斜率从0.3GHz 到3GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。  据我所知,SATA 规格要求3dB。 请参阅规格页196。

    http://www.usedsite.co.kr/pds/file/SerialATA_Revision_3_0_RC11.pdf

    2)。  这项测量已经多次完成,无法找到原因。  还有另一个部件- DS64BR111 -此部件具有较高频率测量的回路损耗。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    我参考了您共享的文档第196页,提到了 Gen2而不是 Gen3的返回损耗值3dB。 我看不到任何第三代的回报损失值。 对于 RX 回路损耗,规格中提到以下值;

    最小返回损耗值@0.3GHz=-18dB

    斜率=13dB

    最大斜率频率= 6GHz。

    我使用这些值得出了-5dB 的值。

     SN75LVCP600S 是 SATA 3.0驱动程序, 因此该值不应与 Gen3兼容。

    我是否可以考虑 SATA Gen2返回 SATA Gen3的损耗值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很抱歉。 这是较旧的部件之一,此数据不可用。  

    此致,纳赛尔