This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB2数据线路偏置电阻器

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066639/tusb8041-usb2-data-line-biasing-resistors

部件号:TUSB8041

你(们)好

 在我们的设计 中,我们使用连接到 QSeven conga-QA5主机的 TUSB8041。 有时(1/50)当我们启动设备时,TUSB8041中的 USB 2集线器无法被识别。 USB3方面的情况良好。

我们有以下设置:

根据我的所有研究,上下拉是为了检测速度。 USB HS 使用与 USB FS 相同的配置,USB FS 是 D+线路的上拉,这也是我们在集线器的 UFP 上使用 USB FS 的原因。 DFP 可以是 HS/FS/LS,因此需要下拉以允许连接的设备协商速度。

根据我所阅读的所有论坛帖子,集线器和 EVAL 板的数据表,这些电阻器不存在,但在 TUSB8041的内部没有任何参考。

在我开始 将它们完全从主板上卸下之前,请有人确认不需要这些连接,并且 TUSB8041在 USB2 D+/- 引脚上具有内部上拉/下电阻器或恒定电流源。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB8041具有这些内部端接,您不需要这些外部电阻器。 在此事件中,您是否能够在上游端口 D+和 D--上捕获波形?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    感谢你的回复。

    出于兴趣,它在数据表中的哪个位置实际表明它们是内部的? 我花了几个小时阅读它。

    我没有捕获,我会得到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     9.2.1.2详细设计流程中的原理图示例表明,不需要这些电阻器。 对于 USB 3集线器,暗示这些完成枚举所必需的组件已经集成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您回来,我只是不想根据一个 没有证据的假设将其删除。

    我将删除这些组件并进行进一步测试,以查看此操作是否解决了我的问题,如果我能使其失败,我将获得屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来不错,如果您发现问题仍然存在,请随时在此处发布。 我还会查看您的重置顺序以确保其稳定。