This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213电话应用问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066830/tusb213-tusb213-phone-application-question

部件号:TUSB213

大家好,团队

我的客户将要构建智能手机,他们正在查看 TUSB213,我们有以下几个问题,请分享一些建议或意见,谢谢。

  1. 电话将成为主机或设备,TUSB213是否适用于此应用?

    2.如果使用 TUSB213,这是否会阻止 Qualcomm 快速充电信号的 USB 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.TUSB213与角色无关,可用于主机或设备应用程序。  

    2.没有 TUSB213会造成干扰,因为此设备未集成 USB BC 1.2功能。