This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:保护 CAN 总线的浪涌

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066366/tcan332g-protection-for-surge-at-can-bus-lines

部件号:TCAN332G
“线程: 测试”中讨论的其它部件

为了保护 TCAN332G CAN 收发器以在 CAN-H 和 CAN-L 线路上进行浪涌测试,我们需要提示哪些电视可能适合。

输入范围限制为+/-14V。 它如何受到内部保护? 20µs 我们使用双向电视12V (共模输入范围),在具有500V 测试电平的8/T 波浪涌测试(IEC61000-4-5)期间,电压可能会升高到20V。 例如,电视是 Littlefuse 的 SP4022-01FTG-C。

TCAN332G 设备是否会损坏?

将出现分割终止。 在电涌测试期间,分向接地端接的更大电容是否有助于限制峰值电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Olaf,

    理想的保护二极管将在收发器的共模输入范围内保持关闭(击穿> 12V),但也会将电压低于绝对最大额定值(夹紧< 14V)。 这对于 TV 二极管来说是一个非常狭窄和不合理的范围,因此我建议最好使用保护装置(钳子< 14V),并允许在非额定但可接受的情况下(击穿> 6V)发生泄漏。  

    TCAN332G 的内部保护电路能够保护设备,达到数据表第8.2节中列出的 ESD 级别。 超出这些规格的任何情况都需要外部保护装置来确保生存。 由于您正在测试数据表中所列条件以外的条件,因此可能需要外部保护。  

    分离电容主要有助于过滤共模噪声,但由于端接电阻器的串联电阻,对转子的影响将有限。 直接放置在 CANH 和 CANL 上的总线电容器可能有助于降低瞬态边缘的速度,并略微提高浪涌抗扰性。 我通常建议总线电容器的值在10pF - 150pF 之间,具体取决于系统的大小(较大的系统应使用较小的总线电容器以避免 CAN 总线过载)。  

    最后,我建议不要将串联电阻纳入 CAN 系统。 由于用于生成主导信号的电流相对较大,CAN 对串联电阻特别敏感。 任何串联电阻都会对衰减这一主导信号产生重大影响,并可能降低噪声电阻或信号完整性。 对于设备保护,PTC 保险丝等主动阻塞组件将更好,因为它们对名义上的操作系统的影响最小。  

    如果你对我的回答有任何疑问,请告诉我。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您的详细回答。

    我在 Semtech 找到了一个合适的电视二极管阵列:TClamp0602N
    它在 Mouser 等网站上提供。 您也可以在此处找到数据表。

    突破性电压为6.8伏,对地的保护水平低至14伏,直至电流约为15A。 这比浪涌测试期间的流量大得多。

    由于在大型 CAN 总线系统中可能存在接地波动,因此不能按照数据表的建议使用电视阵列。 必须从针脚1,2,3 (CAN-L 或 CAN-H)到8,9,10 (GND)执行保护。 中间卡舌应保持浮动。 必须使用两个部件。 每个 CAN 线路各一个。

    最棒的是寄生电容的线对线低约为15pF。
    通过此保护,可以实现1兆波特。

    此致

    奥拉法·阿尔特罗克