This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:配置问题

Guru**** 2595260 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066699/ds90ub940-q1-configuration-questions

部件号:DS90UB940-Q1
“线程:算法”中讨论的其它部件

您好,

MTK 平台MT6769G80

操作环境:Android 11.

输入信号来自 DS90UB947,1通道, 1920*72060Hz,FPD 链路 LVDS,并与 DS90UB940一起使用以更改 1920*1080,30Hz RAW10 CSI 输出。

1)如何配置   MCLKpclk线长帧长mipi_date_lp2hs_沉淀_dcmipipixel_rate?

2)如何初始化寄存器?  

此致

凯琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯琳,  

    您是否使用 ALP 对947和940进行编程和初始化?  

    940反序列化器不需要驱动程序即可正常运行。 您可以使用软件工具 ALP (模拟启动板 www.ti.com/tool/alp)来控制 特定设备寄存器,以用于初始模式或其他操作模式。

    [引用用户名="15893" URL"~ë)ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066699/ds90ub940-Q1-配置问题"1  、如何配置 MCLK、pclk、线性、线性长度、mipi_date_lp2hs_沉淀_mipixel_rate?报价单]

    数据表和 ALP 指南将指定这些参数的寄存器和方程式。 您对这些参数中的任何一个有具体的疑问吗?  

    此致,  

    洛根